This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:设计错误?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104318/lm3478-wrong-design

器件型号:LM3478

你(们)好

我最近使用我以前设计的板时遇到了糟糕的体验。

电荷电容器方案连接到26V。

问题是、一旦数百次充电和放电、其中一个电容器就会发生故障。

我似乎知道原因。

我附上了大写失败的图片。

我怀疑设计错误。

您能不能建议我的设计有什么问题?

我可以仿真确切的方案吗?

e2e.ti.com/.../3441.StepUp.pdf

此致

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您与我们联系。

    您的钽电容器似乎施加了过多的应力。
    具体而言、该原理图未显示对电容器浪涌电流的控制。

    请咨询钽电容器的供应商并阐明以下参数:
    在低阻抗和/或开关模式应用中、最大浪涌电流、工作电压与标称电压之间的关系。

    请注意:
    如果通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478的开关、那么再次启用时将不会有软启动。
    为了利用软启动、有必要通过将 FA/SD 引脚拉至高电平来关断器件、如数据表的图26/部分7.3.3所示。

    此外、您可能需要增加 C127以实现适当调节。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    很抱歉、我昨天收到了客户的回复

    钽电容器供应商向我发送了以下消息:

    浪涌电流不是规格的一部分 这些部件在工厂会受到浪涌电流的影响。 然后测试电气参数、以确定部件是否仍然正常。
    它们所承受的浪涌电流受 ESR 部件和1Ω Ω 以下导线电阻的限制。 出厂浪涌电流可能远高于电路中的电流。

    工作电压与中的标称电压间的关系-供应商说他们的 RV 35V 电容器需要电压降额。
    在施加17-18V 电压时、35V 电容器应该可以正常工作。

    我不支持你所写的内容:
    请注意:
    如果通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478的开关、那么再次启用时将不会有软启动。
    为了利用软启动、有必要通过将 FA/SD 引脚拉至高电平来关断器件、如数据表的图26/部分7.3.3所示。

    此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    您写道:
    在施加17-18V 电压时、大于35V 的电容器应该可以正常工作。
    因此、该供应商指定了标称电压的50%。 其他供应商甚至下降到30%。
    应用的输出电压为26V、除此之外、还会出现纹波、可能还有一些过冲。
    因此、电容器的额定电压需要超过52V +纹波/过冲的2倍。
    这证实了标称电压为35V 的电容器是不够的。

    关于软启动/关断:
    LM3478有一个内置软启动斜坡、此斜坡在部件被启用时限制占空比。
    这将有助于在开始时缓慢增大输出电压。
    电路原理图中指定了"FB"信号、因此假设 FB 引脚可能从电路的其他部分获得控制、此处未显示该部分。
    如果情况如此、并且通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478、那么再次启用时将不会出现软启动斜坡。
    但是、这种软启动无论如何不会真正有助于限制输出电容器的峰值电流。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    关于软启动/关断:我忘了将其放在原理图中、有一个 NPN 由微控制器控制、在为 LM3478加电之前先施加3.3V 电压。
    我不敢相信问题是电容充电过大、我做了很多次、甚至比允许的电压更高、没有附加任何东西。
    我的方案中是否有任何测试点建议您测试这些值? 比如:流经电感器的电流或充电时间?

    此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请允许我澄清:
    当 LM3478启动时(在超过工作电压时或从高电平释放 FA/SD 引脚时为输入 POWER_UP)
    它将生成软启动斜坡、以便输出电压在几毫秒内缓慢增加。

    相反、当您将 FB 引脚保持在高电平并再次释放时、没有这样的斜坡。 LM3478将尝试在最短的时间内增加输出电压。 由于最大占空比为100%、因此避免永久短路的唯一方法是电流限制/过流保护。
    与对输出侧的影响无关、这也意味着 FET 和电感器不必要的应力。

    因此、应使用 FA/SD 引脚、如数据表中所示:

    关于电容器的应力、我不是说过充。
    由于 充电/放电周期频繁、电容器会发热。

    我希望这有助于澄清您的问题。

    此致、
    哈里