This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1's SENSE 引脚压摆率限制

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106166/tps3850-q1-tps3850-q1-s-sense-pin-slew-rate-limitation

器件型号:TPS3850-Q1

专家您好!

我对 TPS3850-Q1的 SENSE 引脚有疑问。
我想确认输入信号压摆率限制是否存在任何限制。
有这样的限制吗?

我想不存在这样的限制、 当检测到 SENSE 引脚电压变化时、它将在 tRST 或 tRST_DEL 之后切换、而不考虑压摆率。
但我想在上面确认、以防万一。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki  

    您的应用中的压摆率范围是多少?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    遗憾的是、目前没有具体的数字。
    从 IC 架构的角度来看、我只想知道是否存在压摆率相关问题。

    顺便说一下、我还有其他有关该器件的问题。
    在启动条件下(图6-1)、如果 SENES 低于阈值、POR 会将 nRST 引脚拉至低电平。
    那么、如果 VDD 的启动压摆率极 快、是否存在 POR 无法正常工作的问题?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kazuki

    • 数据表中未给出关于 SENSE 引脚的限制。 速度可以更快。
    • 如果 VDD 压摆速度极快、则从 VDD 变为高电平到复位引脚变为低电平的延迟可能极小。 POR 的响应可能需要一点时间。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢你的答复。

    我知道、由于启动 POR 的延迟、过多的快速启动可能会导致切换复位的短延迟、但复位引脚最终将被切换。
    如果上述内容不能理解、请告诉我。

    谢谢、 此致、
    Kazuki Kuramochi