This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS910995上存在过压问题

Guru**** 2384350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104434/tps61099-overvoltage-problem-on-tps910995

器件型号:TPS61099

你好

TPS610995应在设计中生成3.6V 输出电压。 输入电压为3.4V。 通常情况下、这是正确的、我们的设计工作良好。

在大规模生产的测试过程中、我们发现 TPS610995 somTimes 可生成5.6V 电压。

详细信息请参阅附件中的报告。

 

感谢你的答复。

Roberte2e.ti.com/.../TPS610995_5F00_Overvoltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我阅读了您的报告、并有以下问题:

    1.对于固定输出电压版本,FB 引脚需要连接到 GND 引脚。 原理图显示 FB 引脚连接到电阻分压器的中心抽头。 请您澄清一下吗?

    2.现在故障率是多少? 再次关闭/打开电源时、NG IC 是否始终输出5.6V 电压?

    3.您能告诉我负载电流值并分享布局文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack Liu

    感谢你的答复。

    AD1 -抱歉、我在报告中输入了错误的原理图、其中显示了所有器件。 在原理图中、未插入 R301、R305为0r。 FB 引脚的连接方式正确、因为这是 TPS610995的必要功能。

    AD2 -故障并非始终存在。 我们在原型设计上没有看到它。 但在测试设备上、它会不时出现。 Especialle、当电池电源开关时间短且再次返回时。

    AD3 -电流大约为10mA。 我可以提供一个包含汇编层和 PCB 层的 pdf。 n´t 我不知道如何操作。 此聊天不可能。 您能告诉我如何或如何向我发送链接或 您的电子邮件、以便我可以发送文件吗?

    谢谢 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    客户的发现似乎与此主题类似:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1003199/tps61099-higher-vout-after-power-cycle