This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VSYS 每1.4s 压降一次、无电池

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106663/bq25792-vsys-dropout-with-no-battery-every-1-4s

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25700A

我们有25792、它在3节电池设置上调节一个12V 的 VSYS。 为 AGM 充电。  如果未安装电池、开关每1.4秒就会发生压降。  是否检查电池?  我们如何关闭它?

我们的输入源将是连接电池的太阳能电池板。  但是、对于这些测试、我们使用了一个工作台电源作为 VIN。  当产品在电池出现故障或未连接的情况下部署时、我们不能使每1.4秒的功率以良好的太阳能性能下降。

3秒
Vsysmin 12V
充电电流为1A
无 OTG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当未连接电池时、BQ25792充电电流启动得非常快、以至于它会对 BAT 上的小电容进行过充电、导致 BATOVP、这会导致 SYSOVP、从而导致转换器短暂关断。  如果您禁用充电、则不会发生这种情况。  如果您在 BAT 上添加470uF 以上的电容并在充电被启用时将充电电流<=500mA、这种情况也不应该发生。   

    您可能希望更改为引脚对引脚 BQ25798、因为它是为太阳能电池板输入设计的、上面没有 OVP 问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的快速回答。  我想在本次跑步中、我们将检测压降导致的欠压情况、并禁用充电。  然后查看电池状态、查看是否存在电池状态以及重新启用充电是否安全。

    由于产品供应问题、我们购买了一些 BQ25700A 控制器。 此部件具有太阳能、支持 AGM、但布局混乱、仅需1A 的充电电流。  控制器的寄存器设置是否与25798类似?