This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:PFC+LLC 电路 PFC 电路未识别错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105957/ucc256402-pfc-llc-circuit-pfc-circuit-unidentified-error

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256403

大家好、

我在 PFC+LLC 半桥拓扑中设计了一个交流/直流转换器、最大功率为700W、输出电压为61V。 有关 PFC 的信息位于以下标题中:

测试期间、系统当前由外部 PSU 供电。 在上一次测试中、我看到 PFC 输出为390VDC。 当我焊接 LLC 半桥侧并将其连接到电网而不加载系统并且不做任何更改时、我的 PFC MOSFET 和分流电阻器烧坏了。 测试程序如下:首先、系统连接到电网、然后馈送集成电路。 我不明白系统是如何反应的。 您为什么会认为这是可能的?

此致
Cihangir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    您能否使用外部电源为 LLC 供电并查看其运行是否正常?  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    没有高电压源可供我尝试。 如果我很容易分享、检查原理图设计是否错误? 除此之外、我是否应该同时使用 HV 引脚和 Vcc 引脚?

    此致
    Cihangir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    您能否为我提供有关测试过程(探测点和所用探头类型)的更多详细信息?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mantikanta、您好!

    我计划在第一个设计中查看 UCC256403。 后来我继续使用 UCC256402进行设计、因为库存可能会出现问题、现在我意识到我错过了一些问题。 由于 UCC256403没有"集成高电压启动"并且具有"突发软启动和软关闭"特性、我可以将 BW 和 HV 引脚直接接地。 切换到 UCC256402后、我在 PFC 之前向 HV 引脚提供了启动电压。 但是、由于我没有在变压器设计中放置偏置绕组、我想我可以再次将 BW 引脚接地。

    但是、在上述测试期间、我说我尝试了整个系统、我有一个外部电源、在不激活电源的情况下、我无法理解 PFC MOSFET 是如何点亮的。 我想我现在可以理解它。 如果我是对的、您能确认我的看法吗? 当我将系统连接到电源时、325DC 到达 HV 引脚、UCC256402的 Vcc 引脚上产生电压。 在我的 PCB 设计中、我将两个电路的 Vcc 引脚连接在一起。 然后、在本例中、打开了我的 PFC 集成。 我将 LLC 器件的 BLK 电压限制设置为300V。在这种情况下、当半桥 MOSFET 尝试在 BLK 电压达到390V 之前进行开关时、系统汲取高电流、我的 PFC MOSFET 烧毁。

    如果我将系统连接到电源时损坏、PFC 输出端的大容量电容器根本不会充电。 换句话说、我的大容量电容器在 PFC 输出端充电、直到在 UCC256402的 VCC 引脚上形成适当的电压。

    如果我的猜测是正确的、我将需要进行一些修订。

    1) 1)是否可以将 BW 引脚连接到 UCC256402上的接地?
    2) 2)如果您能与我分享我发送给您的控制图中需要修改的要点、以便我可以使用 UCC256402、我将不胜感激

    我通过 DM 向您发送了我现在正在使用的设计文件。

    此致、
    Cihangir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    这话什么意思 ?

    [~引语 userid="506669" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105957/ucc256402-PFC-LLC-circuit-PFC-circuit-unidentified-error/4099393#4099393"]我的 PFC 集成已打开

    您还能告诉我测量直流电压时使用的探头是什么(原理图中的+325VDC 点)。 您必须使用差分探头来测量此值。  

    我对您的原理图有两条建议:

    建议将 BW 引脚连接到辅助绕组。 但是、即使您未将 BW 引脚连接到辅助绕组、控制器仍将工作、因为 HV 启动会调节 VCC 电压。 但这会使 IC 升温。  

    还将 LLC 控制器的 RVCC 连接到 PFC 控制器的 VCC 引脚。 这将确保在启动期间转换器中不会出现任何浪涌电流。 通过执行此操作、您可以确保 PFC 直流输出稳定、然后 LLC 输出缓慢上升。  

    此致

    曼尼甘塔 P