This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:顶部标记问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A1-Q1, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105736/ucc27524a-q1-top-marking-question

器件型号:UCC27524A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524A1-Q1UCC27524

大家好、

我对顶部标记信息有以下问题:

您能帮助我了解这些标记对组件的意义吗? 我似乎无法在数据表中找到相关说明:

0CA 7524Q 和18A 7524Q 之间有何差异?

Rgds、Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您的支持!

    ----

    请查看此现有主题、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    这里是否有任何理由担心?  

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我检查了现有的线程、它会导致器件标识查找工具、该工具不提供有关"0CA"或"18A"的信息。 我们是否可以推荐任何其他文档或工具?

    谢谢、Rgds、Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是否有理由需要此信息?

    正如在另一个主题中提到 的、如果我为我们的器件发布每个字符的确切含义、那么对于选择使用该信息来标记自己的假冒器件的任何人来说、这将变得非常容易。

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,让我重新提出我的问题:通过检查组件上的标记,是否有任何方法可以直观地区分 UCC27524AQDGN*Q1和 UCC27524A1-Q1? 我看到这两个组件都有7524Q 的公共数字、并且组件之间还有3个不同的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel 和 Jose、

    感谢您的澄清!  否、没有标记可区分这些。 (抱歉) 但是、D 和 DGN 封装之间存在物理差异。

    -亚伦·格格鲁希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在未来、不妨考虑我们的新一代 UCC27524、UCC27624!  符合汽车标准的 DGN 版本应分别于今年年底(2022)和2023年第1季度推出。  (这是当前时间线、可能会发生变化。)

    谢谢、

    Aaron Grgurich