This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:输出滤波器值

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206, TPS629206EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101600/tps629206-output-filter-values

器件型号:TPS629206

尊敬的团队:

TPS629206的 D/S 指出、2.2uH/22uF 是输出滤波器的最推荐值组合。

但 TPS629206EVM 使用的是3.3uH/22uF、如用户指南中所述。

有什么原因吗?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我们建议使用2.2MHz 开关频率和2.2uH/22uF、1MHz 开关频率和3.3uH/22uF、以实现最佳输出纹波。 对于 TPS629206EVM、我们提供1MHz 开关频率选项作为 R6/R7。 因此、电感器为3.3uH。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的评论。

    如果他们希望通过更改 TPS629206EVM 的配置来使用2.5MHz、是否需要替换2.2uH?

    或者是否可以在不替换它的情况下使用它?

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    是的、它们不需要更换2.2uH 电感器。 使用2.5MHz 和3.3uH 电感器时、输出纹波会更低。 总体性能会比较好。

    谢谢、

    Nancy