This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:TPS22953应用审查查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106494/tps22953-tps22953-application-review-inquiry

器件型号:TPS22953

您好、TI 专家。

客户正在查看用于超级电容器(5V/10F)充电的负载开关 TPS22953应用。

我想通过 TPS22953 CT 引脚的电容容量控制来控制输出电压压压摆率、以防止过流和发热、并为 S-CAP 充电。 此功能是否适用?

是否可以应用上述功能?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我们不建议以这种方式使用 TPS22953、因为电容器非常大。 这将需要极长的导通时间来保持热性能检查。 该器件旨在支持板载配电负载。

    谢谢、

    Shreyas