This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器可帮助60V-588V 输入和24V 直流固定输出

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104925/dcdc-converter-help-60v-588v-input-with-fixed-output-of-24v-dc

主题中讨论的其他器件:UCC28881UCC28740

大家好、

我目前正在进行一个项目、我们的团队似乎被骗了。 我们正在使用一个大型电池组、该电池组将输出588V 直流最大电压、标称电压为518V。 对于我们的某些安全板、当电池组外部存在60V 或更高电压时、我们需要触发特定故障。 我们认为为电路板获取直流电压并不是很可行、因此我们尝试找到某种方法来降低这种较大的电压范围: 60-588V、更易于管理的24V、它将充当电池组外部存在"高压"的信号。 我们很难找到具有此类特定输入的直流/直流转换器或反激式转换器等解决方案。 是否有人对我们如何推进解决这一问题有任何建议或想法? 如果有人能提供一些见解,那将是非常感激的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    我们有许多 PWM 控制器或稳压器、可将60-600V 转换为24V。  什么不清楚的是、该电路应产生低于60V 的电压?  大多数控制器/稳压器将尝试生成输出、直到 Vin 降至 UVLO 停止阈值以下。  UVLO 停止阈值通常相对较低、范围为4V 至20V。

    例如、UCC28881是一款额定电压为700V 的小型低电流降压稳压器。  UVLO 停止阈值为~3.6V。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的响应、如果我没有误认为 UCC2881采用交流输入和输出直流、我们的团队需要一个采用直流和输出直流的解决方案。 同样、理想情况下、对于60V 以下的任何电压、我们希望输出为0V、是否有任何方法可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28881可在700VDC 下运行。

    您似乎只需要一个比较器和一种简单、低成本的方式来为其供电。

    1) 1)使用 UCC28881从60V 至600V 输入生成18VDC 电源轨

    2)使用18Vdc 电源轨运行同相比较器(具有迟滞)。

    3) 3)从 HV 输入端设置60:1电阻分压器。  将其应用于比较器以检测 Vin 何时高于可接受的电压(80V?) 并在输入电压低于60V 时转换为低电平。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个具有迟滞功能的简单反相比较器。

    18V 电源将来自 UCC28881。

    仿真结果:

    当 HV > 120V 时、比较器输出转换为低电平。

    当 HV < 60V 时、比较器输出转换为高电平。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出电流是多少? 此外、当输入小于60V 时、比较器输出为何为高电平? 对于我们的用例、我们希望0-59V 输出低电平、任何电压60-600V 输出高电平。 我假设 UCC28881随后会从比较器中下降该高电平输出? UCC28881  变量的输出还是固定的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器或 UCC2881稳压器的最大输出电流?  我假设您需要一个逻辑信号来指示存在高电压。  逻辑信号通常提供 mA 电流。

    这是一个反相比较器示例。  它易于理解、设计和仿真。  非反相比较器具有所需的极性。  许多文本手册中详细介绍了比较器、您也可以通过 Google 找到"具有迟滞功能的同相比较器"来查找设计示例

    正如我在描述中所说、UCC28881 (或其他一些小型、低成本稳压器)可将高电压输入(588V)转换为某个值、以便为比较器供电。  我在示例中使用了18V。

    如果您需要降低比较器输出、可以使用上拉至 UCC28881或其他一些稳压器的 VDD 引脚(5V)。  您将需要根据5V 输出选择电阻器值。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种使用 UCC28740将50V-500V 转换为18V/0.2A 的简单低成本设计。

    e2e.ti.com/.../1234.18V-0.2A-Flyback.pdf