This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:输出端采用铁氧体磁珠

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100446/ucc27531-ferrite-bead-at-output

器件型号:UCC27531

大家好、

我们将 UCC27531用作数字输出驱动器。 UCC27531的输入由 MSP430驱动。
当我们在输出端放置铁氧体磁珠时、信号会失真、请参阅示波器屏幕截图。
如何正确选择 FB?
此致、
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的提问。 我们的专家今天不在办公室、  明天会回来。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系 E2E!

    您能否确认这些示波器截图是使用 Tip & Barrel 方法拍摄的?

    如果使用 Tip & Barrel 方法无法消除信号失真、您可以参阅此 E2E 常见问题解答和应用简报、我将在下面链接有关在栅极驱动电路中使用铁氧体磁珠的信息。

    如果您需要进一步的帮助、请联系我们!

    谢谢、

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    绿色信号使用有源探头进行测量、我使用尖头管法在铁氧体磁珠后重新测量信号、但不会消除信号失真。

    此信号为数字输出,100Hz,导通时间30us。 我阅读了您的应用手册、但我不理解 FB 为什么会使信号失真?

    铁氧体磁珠如何导致噪声峰化?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    您看到的小振铃我认为不是来自铁氧体磁珠、而是来自 MOSFET 侧面的几个方面:

    • CGS 和 CGD 的寄生电容 以及寄生电感会产生 RLC 谐振、从而导致振荡  
    • 较长布线长度和/或较差 PCB 布局产生的寄生电感  

    您还可以查看此技术手册、该手册更详细地介绍了 FET 产生的这些影响

    您还可以对铁氧体磁珠进行实验和移除、并测试不同的电阻器值以查看其是否会抑制这些影响

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是铁氧体磁珠之后我没有 MOSFET 的事情。请参阅我之前提供的原理图。

    如果您看一下我的第一个示波器击穿、在铁氧体磁珠之前(紫色信号是应该的)、在铁氧体磁珠之后、我会看到振荡(蓝色信号)。

    这是器件的推挽输出、我没有连接任何负载、只有示波器探针。  

    BR。

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉我有误解!

    输出栅极驱动器用于驱动 FET 的容性负载。 您能为我澄清一下您使用此工具的应用吗?

    铁氧体磁珠与电感器具有一些相似的特性。 您可能会看到铁氧体磁珠与设计中的电容器一起产生的一些 LC 谐振。

    您可以将完整原理图发送给我吗? 这是一个公共论坛、因此请向我发送私人邮件请求、以便我可以提供进一步帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是完整的原理图、CAM_TRIGGER_OUT 信号连接到 MSP430输出引脚、在铁氧体磁珠之后有一个连接到外部世界的连接器

    如果您愿意、我们也可以继续这里、否则我将发送 PM。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我分享!

    您能回答我的几个问题吗? 这样我就可以更好地帮助您!

    1. 您能告诉我这里是什么应用吗?
    2. 是否有压摆率要求?
    3. 您使用蓝色探针看到的小波是否是您的应用所关心的问题?
    4. 如果是问题、请告诉我为什么是问题?

    如果您不愿意在此分享、请向我发送一封私人邮件。

    我期待再次听到!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉稍后重放。

    1)此信号(信号是触发信号)在我们的器件上生成(MSP430 MCU 生成此信号),并通过 连接器从器件中输出。

    信号通过电缆连接到摄像机以触发摄像机。

    2) 2)信号不应有 过冲  

    3) 3)我认为这不是一个大问题、我们需要对其进行测试。

    但是、我不理解的是、如果将来自 UCC27531输出的信号连接到铁氧体磁珠、那么我在铁氧体磁珠和铁氧体磁珠之后会得到该噪声、而该噪声没有噪声?

    由于在本应用手册 SLUAAI2中、铁氧体磁珠在与栅极驱动器配合使用时应抑制噪声、而不会引入噪声。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不用担心、感谢您再次光临!

    我相信铁氧体磁珠仍在努力抑制噪声、如保护栅极驱动器的紫色探针所示。 铁氧体磁珠进入带状电缆后、驱动器的输出看起来是如此。  在本例中、我假设带状电缆很长。 因此、将引入寄生电感。 您看到的噪声可能来自带状电缆。

    减少这种情况的一种方法是在电缆连接的另一端引入另一个铁氧体磁珠。 如果噪音仍然是您的问题、我会尝试一下。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    谢谢、

    Kevin