大家好、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢您的支持!
您看到的小振铃我认为不是来自铁氧体磁珠、而是来自 MOSFET 侧面的几个方面:

您还可以查看此技术手册、该手册更详细地介绍了 FET 产生的这些影响
您还可以对铁氧体磁珠进行实验和移除、并测试不同的电阻器值以查看其是否会抑制这些影响
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!
谢谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
很抱歉稍后重放。
1)此信号(信号是触发信号)在我们的器件上生成(MSP430 MCU 生成此信号),并通过 连接器从器件中输出。
信号通过电缆连接到摄像机以触发摄像机。
2) 2)信号不应有 过冲
3) 3)我认为这不是一个大问题、我们需要对其进行测试。
但是、我不理解的是、如果将来自 UCC27531输出的信号连接到铁氧体磁珠、那么我在铁氧体磁珠和铁氧体磁珠之后会得到该噪声、而该噪声没有噪声?
由于在本应用手册 SLUAAI2中、铁氧体磁珠在与栅极驱动器配合使用时应抑制噪声、而不会引入噪声。
此致、
David。
尊敬的 David:
不用担心、感谢您再次光临!
我相信铁氧体磁珠仍在努力抑制噪声、如保护栅极驱动器的紫色探针所示。 铁氧体磁珠进入带状电缆后、驱动器的输出看起来是如此。 在本例中、我假设带状电缆很长。 因此、将引入寄生电感。 您看到的噪声可能来自带状电缆。
减少这种情况的一种方法是在电缆连接的另一端引入另一个铁氧体磁珠。 如果噪音仍然是您的问题、我会尝试一下。
如果您需要进一步的帮助、请告诉我!
谢谢、
Kevin