This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:按通道分配5类双特征 PD 功率

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106629/tps23881-class-5-dual-signature-pd-power-allocation-by-channel

器件型号:TPS23881

大家好、团队、

您能帮我回答以下问题吗?

1)在 TPS23881数据表的第9.6.2.34节中、 本文提到、对于端口限制为60W 的3类 PSE、将通过备用通道上的45W 和信号通道上的15W 为5类双特征 PD 供电。而 PSE 可通过编程提供30、30的供电 在这两个通道上、我们想了解为什么在没有任何事先设置的情况下、PSE 会在两个端口上提供15W/45W 的功率。

表3中列出了明显的不匹配情况。 第26页的双特征 PD 功率降级表和 第84页的第9.6.2.34节下的注释。

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,í a

    1) TPS23881数据表的第9.6.2.34节提到、对于端口限制为60W 的3类 PSE、5类双特征 PD 将在备用通道上以45W 功率供电、在信号通道上以15W 功率供电

    当端口配置为4线对60W (0x29设置为0xDD)时、会发生上述情况。 无法为每个通道设置30W 30W。 它仅配置4线对端口的总功率分配。 在这种情况下、60W 是4线对端口的总功率分配、双特征 PD 要求在每个配对上提供45W 和45W 功率。 PSE 会优先分配第一个通道以提供45W 的功率、并将剩余的15W 功率分配给第二个通道。  

    当设置为30W 30W 时、它仅适用于2线对端口(0x29设置为0x33)。