This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:原理图审阅和输出下冲

Guru**** 2531760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61495, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105253/lm61460-q1-schematic-review-and-output-undershoot

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61495LM61460

各位专家、您好!

   我将 在项目中将 LM61460-Q1用作 CV_BUCK、输入为电池9-20V、输出为4-7V、最大为5A、输出负载由 TPS92662驱动。Pls 克服以下问题

   1. Pls 检查原理图是否正常?是否有任何建议、尤其是 EMC 改进建议?在这种情况下、是否未使用 POWERGOOD 信号?

   当 Vin=9V 和 Vout=7V 时、间隙很小、输出从轻负载变为满载时是否会发生输出下冲?这可能会导致 LED 闪烁。以及如何改善此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    您能否填写计算器工具并附上它?

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr479

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

       非常感谢您的分享。我稍后将进行检查。

       此外、对于61460、是否有可提供8A 和10A 输出的 PIN-PIN 产品?  在官方网站上、我只能找到以下 消息、但 PIN 码为61460。

       61460与下图中提到的产品有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查。

    -Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    LM61460和 LM61495具有不同的内部和引脚排列、因此应将其视为不同的器件。  

    目前、LM61460封装中没有可容纳8A-10A 的 P2P 器件。 因此、请使用 LM61495进行更高电流的转换器设计。   

    关于您的原理图、为什么需要使用两个电感器? 对于7V 输出电压应用、您只需要一个输出功率电感器。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

       4.7 μ H 的是 BUCK 的大肠杆菌。

       1uH 一个用于 输出 π 滤波器的 EMC 电感器。

       除了、关于您共享的文档、当我更改输出电压纹波(第8行)和最大输出电流电平(第13行)时、为什么"Cout"(第19行)保持不变?

       C01的含义是什么?我修正了  E522.49  (CC 驱动器的多通道)驱动输出负载的信息、 因此输出负载可能从 空载变为 满载。C02的校准结果非常大。在此计算中、负载阶跃斜率和输出下冲是多少?

       C03的含义是什么?如果 Cout 小于 C03、会发生什么情况?

      是否计算了 IC 的功率耗散?在输入接近输出、占空比接近95%、高侧 MOS 几乎始终导通的情况下、最坏情况下的功耗为82mR。根据数据表最大 RDS (ON)为82mR、对于6A 应用、功率将为6*6*0.082=2.95W、 它是否对于 IC 过高?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置输出电压的反馈电阻器网络应连接到降压转换器的电源线圈电感器之后的输出端。 在反馈网络中使用另一个1uH 输出 EMI 滤波电感器和电容器可能会影响环路稳定性。 建议重新排列电路、使 R1701连接在 L1702降压功率电感器之后、而不是连接在 L1703 LC 滤波电感器之后。   

    C01是满足第10行中设置的所需瞬态响应电压变化所需的电容。 负载瞬态阶跃越大、输出电容应越大、以使输出电压过冲/下冲保持在所需的规格范围内。

    C03是保持设计稳定所需的电容(通常是45度左右的相位裕度)。 这是设计中应具有的最小最小输出电容。  

    在原理图中、我建议将输出电容器 C1711和 C1712更改为47uF、以仅考虑 MLCC 降额。  

    对于 IC 的功率损耗、我建议使用 Webench 设计工具来计算该值。   

    此致、

    Jimmy