This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:12V 至8~9V/2A 应用

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106599/lm25184-12v-to-8-9v-2a-application

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LMR36520

你(们)好

我的客户正在设计隔离式电源板:  

  • VIN=12V  
  • Outputut=8~9V/2A

您能否帮助检查 LM25184是否是此应用的理想选择? 您还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    凭借团队提供的产品、Flybuck 解决方案可能非常适合。

    IE:LMR36520

    AppnoteI

    我们提供的反激式解决方案具有两个较低的 SW 电流限制、并且需要过高的匝数比、这将超过 SW 的 absmax。

    Flybuck 解决方案可在线路和负载衰减较差的情况下实现客户电源状况、同时还可实现潜在的效率。