This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:CUDEP 保护

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106575/bq76942-cudep-protection

器件型号:BQ76942

HY Matt、

我必须重新打开 有关 CUDEP 保护的此问题。

我选择了您的第一个建议:

"如果您计划在生产中对 OTP 进行编程、那么您也许可以在 OTP 中设置 PF_EN = 0、然后在加电时从微控制器发送 PF_ENABLE()命令。 这样、在连接电池时、永久故障不会导致问题。"

在这种情况下 、CUDEP 未激活。 通过使用 OTP 中的制造状态.PF_EN = 0设置进行电荷检测、器件从关断模式唤醒。

发送 PF_enable() 命令 的时间很晚。

  如果在 OTP 中 PF_EN = 1、则激 活 CUDEP、但这会导致在没有 风险技巧的情况下无法组装电池组。

如果我还记得、在连接电池输入之前、应该连接 BAT 和 VSS 引脚(加电)。 我是对的吗?

我真的需要一个好主意、当电池电压低于2V 时、如何实施再充电保护。

BR、

Attila

e2e.ti.com/.../does_5F00_not_5F00_work.gg.csve2e.ti.com/.../works.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    那么,第一种情况的问题是,在发送并执行 PF_enable()命令的同时允许充电一段时间? 在这种情况下、在微控制器确定条件正常之前、是否最好保持禁用 CHG FET? 这可以通过不同的方式实现。 例如:

    • 可以在 Mfg Init 状态寄存器中将 FET_EN 设置为0。 微控制器可以发送 PF_ENABLE()命令、然后发送 FET_ENABLE()命令。 这可能有点慢、但它会阻止充电、直到验证没有 PF 条件。
    • CFETOFF 引脚可配置为控制 CHG FET、微控制器可保持该引脚、直到确定允许充电是安全的。 例如、它可以读取安全警报寄存器以确保不触发欠压条件、然后释放 CFETOFF。 也可以读取电池电压并做出决定。  

    此致、

    Matt