This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506RREVM:EVM 开始在输入电压(&L);3.37V 时振荡

Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506RREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106598/lmr36506rrevm-evm-starts-to-oscillate-at-vin-3-37v

器件型号:LMR36506RREVM

大家好、

客户正在寻找 DCDC 以3.3V 电压为电机供电。 可以将电压降至3V。

要求:

  • VIN = 3、3V..27V
  • VOUT = 3、3V (3、0V)
  • Iout = 50mA
  • Iq < 20µA @μ A Vin < 3.7V (电源可在高达27V 的电压下由线路供电或由锂离子电池供电)
  • 98%占空比
  • 布板空间小
  • 将于明年推出
  • 良好的 EMI 抗扰性

到 目前为止、他们已经测试了 LMR36506RREVM、结果显示了以下行为:

  • 3.7V 时、EVM 的 IQ 为35uA (与 IC 的典型 IQ 相比似乎较高)
  • 电路在 VIN <3.37V 时开始振荡、电流为4mA
  • 电路稳定在>3.65V

由于他们希望能够使用电池运行、因此他们希望避免振荡、并希望 IC 进入睡眠状态。 因此添加了以下要求。

  • 输入电压=3.2V 时的 UVLO (输出电压可降至3V)
    • 3.4V 时重新启动

您是否有如何避免振荡和相对较高的 IQ 的建议、或者您是否有替代 DCDC 的建议?

谢谢、
Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在同步降压转换器中、自举电容器在低侧 FET 导通(关断时间)期间充电。

    对于此应用等高占空比、它们具有最短的关断时间。 此外、在负载电流较低的情况 下、"真正"的关断时间会进一步缩短、因为平均电感器电流较低、此时电感器电流将不连续、此时低侧 FET 将关断、两个 FET 将呈三态。

    该器件可支持接近100%的高占空比。 VIN 到 Vout 差分电压的近似值为:VIN - Iout*RDS、HS;其中 RDS、HS 是高侧的 RDS。

    转换器将需要在 FPWM 中运行、以确保不会按启动 UVLO、我认为此处就是这样。

    与典型值相比、iQ 更高的原因是转换器在压降下运行、开关频率非常低、高侧 FET 的导通时间很长。 这是预期 的。

    您能否分享 Vin、Vsw、Vbst 和 Vout 的波形