This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495:恒流模式降压转换器

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106168/lm3495-constant-current-mode-buck-converter

器件型号:LM3495

您好!

需要设计恒流模式降压转换器、能否有人建议使用相同的控制 IC。

由于需要使用外部开关作为较高侧输入和输出位的额定电压、因此无法使用 LM3495。  

输入:300V 至400V DC

输出0-50V 直流10A 或12A 恒定电流。  

REG、

苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、  

    我建议查看宽 输入电压器件。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、  

    我搜索了宽输入电压、找不到支持400VDC 输入和50Vout 的器件。  

    请将此内容发布到宽输入电压团队、他们可能会推荐符合您要求的产品。

    我会将您的问题链接到 大于48V 的器件。 他们应该能够帮助将问题引导给他们。  

    谢谢!  

    Tahar