This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40050-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40050-Q1, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106206/tps40050-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS40050-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25148

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与“MAX20098”竞争?

1. TPS40050-Q1似乎 可以与 MAX20098对抗,在更换产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo

    我认为 LM25148 (-Q1)是一款出色的器件、但我没有其比较表。  

    实际上、我不确定是否允许我们在 公共 E2E 论坛上发布比较数据。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

     您是否可以   离线共享比较数据?  Thx

    我的邮件是  kygo.cheng@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已离线、此 E2E 主题将关闭。