This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1最小输出电流

Guru**** 1448100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105541/lm3409-q1-lm3409-q1-minimum-output-current

器件型号:LM3409-Q1

你(们)好

在模拟 DIM 中、我知道 Vadl 可以控制输出 LED 电流。

但我没有找到有关 LED 电流和 Vadj 的计算。我在数据表中找到了以下信息。

您能否分享基于多少 Vadj 获得多少 LED 电流的计算方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看数据表的第8.3节。 器件的行为以及 IADJ 和 LED 电流之间的关系在很大程度上得到了详细说明。

    谢谢、

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet

    感谢您的回复。

    我知道8.3已经解释了很多、但我也有一个问题:

    如果我们使用 Iadj 实现模拟 DIM、我可以 参阅下图。

    但在8.3.3中

    IADJ 和 ILED 之间的关系 如下:

    如果 Vadj=0、ILED 为 负数?我不知道如何解释它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    请参阅数据表中的以下部分、其中 I HIGH 在方程下亮起。  这意味着、当您将 Vadj 减小到零时、电感器电流将进入 DCM (非连续导通模式)、公式将不会保留。

    谢谢 Tuan