This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880电路设计验证查询

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103990/tps23880-tps23880-circuit-design-verification-inquiries

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23861

您好、TI 专家

客户询问有关 TPS23880电路设计验证的问题。

查看 TPS23880的 EVM BD 电路、漏极和 SEN 引脚直接连接到 FET 的漏极和源极。  

TPS23880EVM:PoE、PSE、TPS23880评估模块(修订版 B)

但是、在下面的客户电路图中、漏极引脚连接了一个47欧姆电阻器、SEN 引脚连接了一个22.1欧 姆电阻器、是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../Schematics_2800_TPS23880_2900_.pdf

客户询问连接到漏极引脚和 SEN 引脚的电阻器是否存在问题。

请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    TPS23861仅需要这些电阻器、TPS23880不需要这些电阻器。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    感谢您的回答。

    将电阻器电路图中的电阻器连接到 TPS23880的漏极 pn 和 SEN 引脚时是否存在问题?
    问题是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    这可能会导致器件故障。 请遵循我们的参考设计。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    器件故障原因的含义是什么?

    这是否意味着 TPS23880和 FET 可以断开?

    还是它不起作用?

    请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们尚未将 TPS23880与这些电阻器配合使用、因此我们无法保证它能够正常工作。  请随时尝试您的行为、并告知我们相关行为。 无需使用这些电阻器、客户可以节省 BOM 成本。 谢谢。  

    此致、

    一分钱