This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24109:BQ24109是否会为0V 电池充电?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24109, BQ40Z50-R1, BQ25886, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105604/bq24109-would-bq24109-charge-0v-battery

器件型号:BQ24109
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ25886BQ25306

先生,您好:

您能否帮助检查 BQ24109是否会为0V 电池充电?

我的意思是、有时 TI 监测计(BQ40z50-R1或其他)会进入 UVP 保护、这会关闭 DFET。

如果充电器具有电池检测功能、则该充电器无法为电池充电(使用 BQ40z50-R1)。

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    要禁用电池检测、应在输出引脚上放置一个大电容(例如>250uF)、如数据表 第8.3.16.1节电池检测示例中计算得出。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否帮助推荐8.4V/0.8A 充电器?

    它应该被充电0V 电池。

    请帮助提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    对于具有电池检测功能的充电器、如 BQ24109、您将需要通过额外的输出电容来挫败电池检测。  不带电池检测功能的充电器可在100mA 范围内提供涓流充电、直到电池电压超过特定值(通常是2.4V 的几倍)。 因此、从0V 到2.4V 的充电时间可能很长。  

    如果您的输入电压为 5V、我建议您使用 BQ25886仅升压充电器。

    如果您的输入电压大于8.4V、我建议您使用 BQ25306。

    此致、

    Jeff