This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:将锂电池和负载连接到 IBAT 引脚以运行。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106515/bq25798-connecting-both-li-battery-and-load-to-the-ibat-pin-to-operate

器件型号:BQ25798

您好!

在 BQ25798中、我想将锂电池和负载连接到 IBAT 引脚以运行。

是否可以正常运行? 此外、对于上述连接、请告知我们 IC 功能限制的功能和问题。 (负载的限流功能等)

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    可以将负载连接到 BAT 引脚、但不建议这样做。  充电器将无法区分负载电流和充电电流、因此无法正确终止充电。 此外、如果所有系统负载和充电电流都流经电池 FET、充电器的效率将略低。

    此致、

    Jeff