This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:基准

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106398/csd18540q5b-diffrence

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3A

 CSD18540Q5B 和 CSD18543Q5A 、B 和 A 的含义是什么?这两个参数几乎没有区别。 它们是否可以相互替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注我们的 MOSFET。

    CSD18543Q5A 不是真正的器件型号、我相信您是指 CSD18543Q3A、这是一款采用 SON3x3封装且最大电压为60V 9.9m Ω 的器件。

    CSD18540Q5B 是一款最大电压为60V、2.2m Ω 的器件、采用 SON5x6封装、因此电阻更低、并且与10mm2 SON3x3封装相比、电阻更低。

    如果您的问题是 CSDxxxxxQ5B 和 CSDxxxxxQ5A 之间的区别是什么、这两种封装均归类为 SON5x6封装、如果您使用 TI 推荐的 PCB 封装、则引脚对引脚兼容。 Q5B 是一款锯形引线框 SON5x6,Q5A 是一款穿孔引线框器件

    我希望这有助于回答您的问题

    Chris