This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:LM2576加热问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106424/lm2576s-adjevm-lm2576-heating-issue

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

我们将 LM2576调整器 用于 24V 至11V 降压转换器。  根据数据表、LM2576支持3A 输出电流。  

 负载电流约为1.7A。 但 IC 发热且非常高。 我将分享原理图和电路板布局图。

请分享这些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chinnan、

    您是否尝试测试了外壳顶部温度?

    您的 PCB 是否只有两层?

    U3放置在电路板侧、U3的接地平面非常小、也没有多个过孔来连接顶部和底部接地、以便更好地分散。  

    B R

    Andy