This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824A:关于前馈电容器 C3

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106362/tps62824a-regarding-the-feedforward-capacitor-c3

器件型号:TPS62824A

大家好、团队、

在数据表9.2.2.2 中、前馈电容器 C3 shoud 为120pF。

但是、客户希望改用150pF 电容器、因为他们希望使用 E6串联电容器。

是否可以为 C3使用150pF 电容器?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kei、

    对于 R2的建议100k 值、使用120pF 前馈电容器。

    如果他们想要选择150pF、我建议相应地选择反馈电阻器。  (C3=12uF/R2)

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin