This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:闪烁噪声特性@ VKA=1.8V?

Guru**** 2564140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106437/tlvh431a-q1-flicker-noise-characteristics-vka-1-8v

器件型号:TLVH431A-Q1

大家好、  

 您是否具有闪烁噪声特性@ VKA=1.8V? 数据表仅具有图11中的此特性@VKA=VREF=1.24。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    闪烁噪声也会增加(1.8/1.24)倍,而电阻器(用于使 VKA 增益)也会产生闪烁噪声。 [它将与电阻值成正比]。  

    此致

    Trailokya