Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS55289
大家好、
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现
该规格如下
*降压-升压
*Vin=6~24V
*输出电压= 8~16V
*输出电流>1A
TPS55288-Q1似乎 可以满足规范要求,但电流16A 超出规范要求!
请建议最佳解决方案 THx