This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:能否将 TPS55288用作 TEC 驱动器?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106463/tps55288-can-i-use-tps55288-as-tec-driver

器件型号:TPS55288

尊敬的团队:  

我想使用 TPS55288作为 TEC 驱动器、使用 VIN-VOUT 差异、如下所示。  

我可以将 TPS55288用作 TEC 驱动器吗? 请回顾以下概念、并告诉我您的意见。  

-6V 输入/1V 输出、Vin - Vout = 5V、电流:0.6A  

-6V 输入/11V 输出,Vin - Vout =-5V,电流:-0.6A

-输出电压控制:I2C

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    是的、您可以将 TPS55288用于 TEC 应用。