This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:数据表中的 VIN 高电平使能引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106468/tps61288-vin-high-enable-pin-in-datasheet

器件型号:TPS61288

大家好、TI 团队

 对于 EN 引脚上的最大输入高电平、TPS61288的数据表中注明了以下内容:

我无法想象这是使能引脚上的最大输入电压。 您能给我一个引脚的详细规格吗?

BR Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的参与。 VIH 意味着使能 引脚上的电压超过1.2V 将启用器件。

    根据数据表- 7.1绝对最大额定值-其他引脚、使能引脚上的最大输入电压为6V

    此致

    Feng Ji