This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:肖特基二极管用途

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106076/lm2842-the-schottky-diode-purpose

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件:LM2840

大家好、

我的客户想问、肖特基二极管在典型电路中的作用是什么? 它们在不使用该二极管的情况下测试电路、但仍然可以正常工作。 它们能否移除该二极管?

BR

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    LM2840/1/2仅包含一个开关。 它需要一个额外的二极管来实现降压功能。  二极管不应被移除。  

    但我不知道为什么电路在没有二极管的情况下仍能正常工作。 可以合理地说、如果移除二极管、电感器将失去放电电路、从而导致电路无法正常工作。

    您能否与 您的客户定义特定的测试电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora、

    感谢您的提醒。 我没有注意到它是异步器件。 奇怪的是、客户可能会让它在没有二极管的情况下工作。 无论如何、我建议客户添加该二极管以实现稳定工作。

    BR

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢您的回答。

    如果不存在其他问题、则假定此问题已解决。

    如果您  有任何疑问、也可以通过电子邮件或 WebEx 与我联系。

    此致、

    降压/WV

    奥罗拉