This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:如何在将程序刻录到 MCU 中时禁用 TPS3823

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3852, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105732/tps3823-how-to-disable-tps3823-when-burning-program-into-mcu

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件: TPS3852TPS3850

大家好、

如果我们使用 TPS3823与 MCU 协同工作、则 MCU 无法发送 WDI 信号来清除刻录程序时的时间。 在这种情况下、是否有任何防止 TPS3823复位 MCU 的建议?

BR

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    感谢您的提问、我很乐意为您提供帮助。 您是否知道编程期间 GPIO 的状态?

    需要注意的一点是、当 WDI 设置为高阻抗状态时、看门狗 将被禁用、因此1用于在编程期间打开 WDI 线。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回复。 根据 MCU 配置、GPIO 在编程期间将保持高电平或低电平、并且无法清除看门狗计时器。

    在这种情况下、您认为 MCU 和 WDI 之间串联的0欧姆电阻器是否正常工作? 编程时使电阻器脱焊。 或者还有其他解决此问题的方法吗?

    BR

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您是否可以建议使用任何其他器件来解决编程期间的复位问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    我建议使用短接插头、但对0欧姆电阻器进行去焊也是可行的。  

    对于另一个器件建议、具有 SET 引脚的器件、例如 TPS3850和 TPS3852、应该能够满足要求。

    设置引脚允许您按需要启用和禁用 WD。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的推荐。 客户需要在线升级固件、因此插头或0欧姆电阻器不适合他们。 我建议他们使用 TPS3850。

    BR

    Sirui