This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:双相堆叠配置仿真

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, INA226, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105919/tps543c20-dual-phase-stacked-configuration-simulation

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:LM10011INA226

尊敬的 TI 团队:

我们已经在双相堆叠配置中使用 TPS543C20完成了设计。 LM10011电流 DAC 在6位模式下使用、通过将标称值保持在0.8V (30.1uA 电流、RSET = 118K)、可在0.686V 至0.926V 的范围内改变输出电压。 使用具有 P/N INA226的 ADC 来测量负载侧的电压、电流和功率。 DAC 和 ADC 连接到控制器板。 ADC 的测量值将由控制器板检查、DAC 电流将相应变化。  

我们希望通过包含所有这3个组件来执行仿真  、从而在改变和测量输出的同时检查 TPS543C20的工作情况及其输出特性。

1、哪种工具适合进行此仿真?

2. TI 是否通过执行仿真提供支持? 如果是、我们需要提供什么和所有输入来实现相同的操作。?

谢谢、此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、  

    我们建议使用 PSPICE for TI、PSPICE 是一款免费软件、可让您使用 TI 器件创建仿真。

    请参阅以下链接: PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    我已经对各个组件进行了仿真、现在我们需要组合3个我不熟悉的部件。 是否有任何教程视频可用于执行相同的操作。  

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    我们的美国团队明天将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、  

    您是否能够在一个设计中放置多个器件并设置仿真?

    我们为 TI 提供了一些有关 PSPICE 的培训。 请参阅以下链接: TI 培训搜索结果|德州仪器 TI.com、有简介和高级视频、但我不知道它们是否会专门介绍一次仿真中多个器件的设置。  

    从仿真角度来看、PSpice for TI 与 Cadence PSPICE 相同。 一般而言、PSPICE 有许多在线资源可帮助您设置仿真。 请告诉我、您在努力中是否遇到了有关 TI PSPICE 的任何特定限制、我将尽力为您提供帮助  

    此致!

    Britton