This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:激光二极管驱动器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105339/lm3405a-laser-diode-driver

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:TPS92200TPS54200

尊敬的 TI:

我正在尝试为激光二极管创建驱动器。 该器件包含4个激光二极管。 两个红外端口和一个红色端口。 这是一种用于光照治疗的医疗设备。  

激光二极管器件型号:HL63193MG。 其工作电流为1A。 这是数据表: https://www.laserdiodesource.com/files/pdfs/laserdiodesource_com/8596/638nm_USHIO_Laser_Diode_700mW_HL63193MG-1633804869.pdf 

此器件需要便携且尺寸较小。 由于设计激光二极管驱动器有多种方法、哪种方法/拓扑在功耗方面更高效?  

此致、
Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对调光方法有任何要求吗?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器将是微控制器。 调光应通过控制器完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您真的关心功耗、那么 TPS92200呢? TPS92200是一款同步 LED 驱动器、不需要外部二极管。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    感谢你的帮助。 市场上不提供此功能。 是否有任何替代器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54200呢? 您可以购买此器件吗?

    Robin