This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:锁存停止

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099574/ucc256302-latched-stop

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402

该员额因情况而被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该员额因情况而被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY

    首先、不建议将 UCC256302用于应使用 UCC256402的新设计。

    UCC256302无法解决闩锁问题、即使您在开发过程中看不到该问题、但它可能会在大规模生产中出现。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    很抱歉让您忙、您能回答每个问题吗?
    我必须向我们的客户解释更换器件的原因。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY

    我想您对其他帖子中的项目1~4有回答。

    5) 5) VISENS 交叉计数或振铃频率是否与 ISNS 上叠加的噪声引起的闩锁相关?

    如果 在 HO/LO 关闭后过零的 VISNS 多次、则可能会触发此问题。

    6) 6)除了 ISNS 噪声外、是否会发生闩锁?

    是的,如果 HS 有第二个压摆率完成信号,也有触发此问题的风险。 \

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    上周我向您发送了一封私人邮件。 请检查一下。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY

    我收到了你的消息。 我想向您分享一些背景资料、但这是 NDA 文件。 您能否让日本 TI 销售/FAE 与我联系? 我可以向他们共享 NDA 文件。 然后让日本 TI 决定是否可以与您分享。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我在私人消息上发布了一张波形照片。 请检查并告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我再次在私人消息上发布了波形照片。 请检查一下。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否通过邮件将波形发送给云生?

    他是 TI 的员工,所以请给我发邮件,我们可以通过邮件进行讨论,然后关闭这篇文章。

    谢谢

    adamlin@ti.com