This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C-2:如果 Vin 大于 Vuvlo 且小于 Vin 最小值、则运行

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106321/tps2065c-2-operation-if-vin-is-greater-than-vuvlo-and-less-than-vin-min

器件型号:TPS2065C-2

最小输入电压为4.5V
Vuvlo 的典型值为3.75V

如果输入电压为4.1V、那么 NEN 为4.1V 会发生什么情况? 输出是否会完全关闭? 这是我希望的情形。

我需要知道、如果将 NEN 拉高并且 Vin 低于 Vin min、器件是否会显示为关闭

仅当输入电压高于4.5V 时、我才会使用打开的器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    从我们的数据表中可以看出、建议的最小输入电压为4.5V、这意味着我们建议您使用高于4.5V 的输入电压、但这并不意味着我们的器件在低于4.5V 的电压下无法工作。 实际上、我们的 UVLO 输入电压最大值为4V、这意味着如果 VIN 电压高于4V 且 EN 也很高、则我们的器件将正常工作。 那么、问题"如果输入电压是4.1V、那么如果 NEN 是4.1V、会发生什么情况? 输出是否会完全关闭?  ” 答案是否定的,我们的设备将在这种情况下工作。

    此致、

    Kuno