This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:VBIAS 引脚所需的电容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106106/tps22975-required-capacitance-for-vbias-pin

器件型号:TPS22975

大家好、

我是否可以知道 VBIAS  引脚上所需的电容?

我们对输入电压使用3.3V、对 VBIAS 使用5V。

您是否有推荐值?  

可能1uF 或0.1uF 0201就足够了。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    VBIAS 不需要大量电容、因为其 IQ 预计最大为45uA。 0.1uF 应该足够了、我们的许多 EVM 上都使用了0.1uF。 TPS22975甚至不会为其 EVM 在 VBIAS 上使用任何电容。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    了解。

    感谢你的帮助。