This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:恒定电流控制方案请参阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105860/lm5146-constant-current-control-scheme-consult

器件型号:LM5146

大家好、

我们是否有基于 LM5146的恒流控制方案值得推荐? 客户正在咨询此问题。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请参阅下面有关实施 CC/CV 转换器的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf

    您必须将图1等电路与注入 FB 节点的外部电流感应放大器结合使用。

    图中还显示了设计公式。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多、

    感谢你的帮助。 如果客户希望控制 LM5146的 COMP 引脚以实现 CC (0~5V 范围内的上拉或下拉)、他们可能会遇到什么风险? 您是否建议这么做?

    BTW、您是否有基于此处 snva829的图1的更详细的原理图? 客户没有这方面的经验。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    他们为什么要注入 COMP 而不是 FB?

    我不建议主动控制 COMP 电压、COMP 由误差放大器内部供电、并且具有容易损坏的内部钳位。

    此外、COMP 会动态响应 CV 条件下的负载瞬态、我不建议将 COMP 响应弄乱。

    我们建议您在诸如 FB 的高阻抗节点处向环路注入电流。  

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多