This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:有关独立模式的问题

Guru**** 2793735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105703/tpsm41625-question-about-stand-alone-mode

器件型号:TPSM41625

大家好、团队、

我有客户的一些问题。 请回答以下问题吗?  

在独立模式下、通过设置78.7k 欧姆、但如果没有外部时钟、器件是否会以 RT 设置的频率运行?

2.在独立模式下、如果外部时钟被停止、 那么器件是否会再次以 RT 设置的频率运行? (初始外部时钟->在足够的时间后、无外部时钟)

78.7k 欧姆的范围是多少?

4.78.7k 和187k 之间的运行差异是什么? 它是否仅仅是由噪声引起的、具体取决于输出?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    由于美国假期、请在周三前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    我对您的问题1-4的回答:

    1. 在独立模式下、通过设置78.7k 欧姆、器件将在 SYN 函数中配置。 同步时、必须在器件达到其 VIN UVLO 阈值之前向 SYNC 引脚施加外部时钟信号。 在独立配置中、外部时钟频率必须在 RRT 电阻器设置的频率的±20%以内。 此器件不支持动态应用或移除外部 SYNC 信号。 如果外部 SYNC 信号被移除、此器件将此视为一个时钟故障并停止电源转换。 请参阅数据表中的第7.3.6节。
    2. 与上述相同、 此器件不支持动态应用或移除外部 SYNC 信号。 如果外部 SYNC 信号被移除、此器件将此视为一个时钟故障并停止电源转换。
    3. 建议的范围为1%。
    4. 78.7k Ω 和187k Ω 之间的唯一工作差异是、建议使用78.7k Ω 来降低较低 VOUT 范围内的噪声、如数据表所示。

    请告诉我、这是否回答了您的所有问题、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    记录良好。

    感谢您的回复。

    此致、

    奥斯汀