主题中讨论的其他器件: UCC28180、 UCC28019A
在我的电流设计中、输出电压需要可调节。 为此、VSENSE 的电阻分压器将其底部电阻连接到可变电压源、而不是 GND。 当该电压源为零时、输出电压将为最大值。 VSENSE 和 VINAC 的电阻分压器将照常设置、当电压源为零时、正常设置将有效。 据我所见、使这些电阻分压器相等的原因是电流合成器。 当添加的电压源不为零时、电流合成器将无法正常工作。 但是、我将不会使用电流合成器、我看不到这种修改后的布置会导致任何问题的任何原因。 UCC28070内部是否有任何其他函数会被这种布置丢弃?