This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 和降压转换器 IC 建议

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699, DAC1220, ADS8319, LMR33630, TPS7A47-Q1, TPS7A49, TLV767, LM63635-Q1, LM61430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098994/ldo-and-buck-converter-ic-suggestion

主题中讨论的其他器件:ADS8699DAC1220ADS8319LMR33630TPS7A47-Q1TPS7A49TLV767LM63635-Q1LM61430-Q1

尊敬的 TI 技术支持团队:

我需要以下两个问题的帮助。  

1-在我的电路中、我使用的是 TI 20位 DAC DAC1220以及高速和高分辨率 ADC (ADS8699、ADS8319)。 我需要为这些 ADC 和 DAC IC 提供5V 和3.3V 低噪声 LDO (12V 输入电压)。 在我之前在数据转换器论坛中的帖子中、TI 专家建议我使用  TPS7A4700、但我在股票中找不到它们(DigiKey、Mouser)。 您能否向我推荐一些具有低噪声(微伏级 Vrms 输出电压噪声)的 LDO、这些 LDO 可用于将12V 转换为5V 和3.3V 电压?

2-我的电路的主电源来自24V 3A 直流适配器。 我正在使用 LMR33630将该电压转换为+12V、-12V 和+5V。 但库存中也没有此 IC。 您能否为我的应用推荐直流/直流开关稳压器? 我的输入是24Vdc 3A 适配器。 最大持续电流要求为1.5A、输出电压为+12V、-12V 和+5V。

感谢您的提前帮助、

阿赫迈特

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、  

    一些替代方案是 TLV767、TPS7A47-Q1和 TPS7A49。 遗憾的是、他们目前也面临着供应问题。 您是否碰巧有一位销售代表与您的团队合作? 此论坛通常用于技术问题、销售代表将成为您解决与供应相关问题和在这方面提供帮助的最佳联系人。  

    对于直流/直流开关稳压器、我将在第二个问题上为该小组提供最佳帮助。

    最棒的  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我建议使用 lm63635-Q1或 lm61430-Q1。 请注意、它们具有与您建议的器件不同的封装。

    不幸的是、我无法真正帮助解决供应情况... 我进行了检查、EVM 已储备好用于 LM63635。  

    https://www.ti.com/tool/LM63635EVM

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我以为我已经回答了你的问题,但我没有回答。 我对此很抱歉。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、祝您愉快!

    -Andrew