Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24091, BQ25887, BQ24093
主题中讨论的其他器件: BQ24091、 BQ25887、 BQ24093
您好!
我们使用了1000个 BQ24090、没有问题。 在较旧的 PCB 上、器件标识为77 TI 24090。 在较新的器件上、它是85 TI 24090。
随着使用较新器件构建大量新产品、大多数产品可以正常工作、但大约10%不工作(断开电池后、没有电压输出、所有较旧的器件都始终存在 bq24090提供的 VOUT 电压(/PG LED 亮起)。 我已经查看了其中一些发生故障的 PCB、TS 上的电压大约为60mV (从10K 电阻器到 GND)。 如果我将电阻器增大到100K、器件将按应有的方式工作。
所有这些器件上都确实印有 BQ24090。 某些器件应该具有的 TS 电流的十分之一是怎么实现的?