This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:具有睡眠模式的 PD+DC/DC 解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105552/tps23752-pd-dc-dc-solution-with-sleep-mode

器件型号:TPS23752

您好、专家、

客户需要满足 ERP Lot6“睡眠模式下<0.5W”的要求。 下面是详细信息、  

7802 POE 规格:

非隔离

PoE 1类

5V 输出

效率>82%

支持48V 适配器

睡眠模式和唤醒

PoE 空载< 0.1W

我发现 TPS23752可以满足这一要求、但客户会使用非隔离式直流/直流解决方案进行设计、您在这里还有其他建议吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    TPS23752是唯一具有睡眠模式的器件。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我们可以使用 TPS23752的 PD 功能+外部直流/直流转换器来实现这一目标吗? 这是否可行?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们尚未对此进行测试、但在理论上、它应该起作用。 请查看此 应用手册 作为参考。 谢谢。

    此致、

    一分钱