This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3852:关于 UC3852的 ISNS 引脚

Guru**** 2594430 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104348/uc3852-about-the-isns-pin-of-uc3852

器件型号:UC3852

   UC3852的应用手册( www.ti.com/.../slua108 )显示 UC3852可应用于反激式电路。 但我对该应用有一些疑问:

(1)注释中的图18显示了 UC3852在反激式中的具体应用方法、但我不理解为什么 有两个电流感测电阻(R2S 和 R2P)以及它们的功能是什么

(2)在反激式电路运行期间 、开关的高频开关导致的电压和电流突然变化会给电路带来纹波、 滤波器电路(RF 和 CF)通常很难滤除这些纹波、这些纹波是否会导致 ISNS 引脚误判断?

(3)原则上,反激式电路需要隔离一次侧和二次侧,但注释中没有这样的东西,原因是什么?

(4)在初级侧和次级侧隔离的前提下、次级电流采样需要使用电流互感器。 如果使用电流互感器作为 ISNS 引脚的电流采样、应如何设计电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruirui、

    感谢您关注 UC3852。

    两个感应电阻器用于为 ISNS 引脚提供输入、以检测初级侧(-10mV)过零和次级侧过流(-425mV):

    2. RC 旨在过滤 导通和关断时的电流尖峰,以避免跳闸 上述两个阈值。 您不希望滤波器过于激进、因为它会影响电流斜坡速率。

    提供此示例的目的可能是为了证明、在输出低于输入且无需隔离的情况下、此器件可用作降压稳压器。

    4.变压器次级侧将增加一个 CT,并设置匝数比,以在 ISNS 产生经调节的电压。  该设计 必须  通过 V-s 平衡来保证升压电感器电流在每个周期消耗至零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的真诚回答、但我仍有一些问题。

    (1)根据反激式电路的特性、不应该在次级侧执行过零检测?

    (2)根据 UC3852的内部结构原理图、 ISNS 引脚使用迟滞比较器、 这里的迟滞比较器的具体参数是什么、它可以抵抗多少干扰?

    (3)在实际中、是否最好使用电流互感器或采样电阻器进行电流采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、我说过、是反向的。  在次级侧监控过零(-10mV)、 在初级侧监控过流(-425mV)。

    2.数据表未指定迟滞。 如果您的设计需要这些信息、我将不得不做更多的研究。 请告诉我。

    如果您不需要隔离、那么电阻器肯定是最简单的、但如果您需要隔离、请使用 CT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    (1)我需要知道该迟滞比较器的具体参数、请帮我!

    (2) CT 隔离是否会带来额外干扰?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruirui、

     迟滞信息可能需要几周时间才能获取、因为我需要向我的设计团队寻求帮助才能启动 这一较旧的设计。 给您带来的不便、我深表歉意。

    CT 应提供 实际二次侧电流信号的最准确表示。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我将等待您的消息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruirui、

    我的一位同事表示、比较器上只有几 mV 的迟滞。

    此致、

    射线