This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:EMI 滤波器和 π 型滤波器

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28630EVM-572, PMP30092, PMP9643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104293/ucc28633-emi-filter-and-pi-filter

器件型号:UCC28633

您好!  

我们正在使用创建电源  

输入- 90V - 480V AC 至输出12v 1A

使用相同的参考设计、我请求您提供建议

-一个适合 EMI 滤波器部分的规格、我们能否用合适值的 L 滤波器替换整流器后面的 π 型滤波器。

- 此外、根据所附的 BOM、二极管'Z1'是 齐纳二极管、但提到的器件型号是 TVS 二极管、请为我们提供正确的二极管器件型号  

-我们是否需要添加与二极管 D1并联的10pF 电容器

-我们是否需要添加一个与 MOSFET 并联的 RC 缓冲器。

附件是供您参考的设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    感谢您查询 UCC28633。

    除了      WEBENCH 设计器的规格外、我建议从以下参考设计开始使用 UCC28630EVM-572、PMP30092和 PMP9643。  

    上述基准可作为 EMI 滤波器组件选择的良好起点。 请查找以下参考文献" 低功耗交流/直流电源的实际 EMI 注意事项"(第8-15页)和应用报告 AN-2162

    请参阅我之前提到的实际 EMI 注意事项图14。 从这里、我们可以看到 L1和 CX 构成您的差分模式滤波器、其余元件构成所需的大容量电容。 因此、可以将 DM 滤波器放置在二极管整流器之前或之后、如原理图所示。  使用原理图中所示的 π 型滤波器、电感器中的电流主要是直流电流、峰值电流和 rms 电流要比电桥之前的电流低得多。  另一个优势是、我们可以在电感低得多的情况下获得所需的衰减、从而达到通过 EMI 所需的水平。 因此、凭借较低的额定电流和较低的电感、 我们可以提高效率和/或减小电感器的物理尺寸。不足之处是、现在您需要两个铝电容器、而不是一个、但我们建议将其保持在原理图中所示的配置中。

    2.是的、可以使用 TVS 二极管。 您可以使用的部分器件型号为 SMBJ200A/170A  等

    3.是的、请参阅 EVM 用户指南图1、其中二极管两端有一个 RC 缓冲器、用于在关断期间减少振铃。

    在 MOSFET 上、由于我们有 TVS 钳位、因此不需要它。

    如有任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回答  

    我们是否可以使用15uF 和6.8uF 电解电容器作为大容量电容器。 (500V)

    您还能建议合适的组合  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    感谢您的查询。  

    我使用设计计算器的大容量电容公式进行了检查、大约21至24uF 就足够了。 因此、您对上述值的组合应该是可以的。 我将检查组合、并在周一前回复。

    谢谢你

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    只要我们获得标准电容器来满足要求、电容器组合就应该很好。

    此外、在您之前询问的 MOSFET 缓冲器上、最好具有适用于 R-C 的占位符、如缓存链路 反激式辅助绕组 OVP 和 UVLO 故障传感设计和故障排除提示中的图-1

    谢谢你

    此致、

    Harish