This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:输出电阻分压器功率处理

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105665/tps5432-output-resistive-divider-power-handling

器件型号:TPS5432

我们使用 的是 TPS5432DDAR 稳压器。 我想确保我做的是正确的事情。 我计算 了 TPS5432DDAR 输出端电阻分压器电阻器的功率处理。  由于稳压器的最大输出电流为3A、并且我们设置的电压为3.7V、因此功率变为3A x 3.7V = 11.1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我是否需要为额定功率为11.1瓦的电阻器供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    反馈电阻器不处理稳压器的输出电流。 流经电阻分压器的电流应至少比反馈偏置电流大100倍、如下所述:

    您可以在第5节的以下应用手册中找到有关此功能的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1653983179717&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您的回复。如何计算电阻器所需的功率?  电阻器所需的功率= IR1/2 x Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    是。正确。

    谢谢、此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、

    TPS5432的 IR1/2值是多少? 请注意、我看到电阻器的最大功率处理能力为3W。如果我们需要更多、这是不切实际的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、  

    我已通过电子邮件回复了此问题以及其他请求。

    谢谢!

    此致

    Sneha