This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1最小脉冲长度

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105115/lm3409-q1-lm3409-q1min-pulse-length

器件型号:LM3409-Q1

你(们)好

应用条件:

输入电压:12V

输出:1.7~3.5V 3A

120Hz

我的客户有四个问题、如下所示:

我们的器件最小脉冲长度是多少? 如何计算?(我知道115ns 是器件最小脉冲、但我们想知道上述条件下的最小脉冲)

2.在最小脉冲中、如何获得输出电流最小电流? 我的客户需要 LM3409-Q1输出电流在最小脉冲条件下需要小于10mA?

3.在最小脉冲条件下,在输出电流稳定的同时,有多少输出电流是最小值?

4. 片上开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的工程师负责此设备的工作是在美国度假、但一旦他回来、我们将尽快与您联系。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    您提出的问题与系统设计有关、根据设计的不同、您必须针对该应用进行测试。  我建议他们获得评估板、以帮助他们进行设计和测试。  至于片上开关频率...这不是内部固定频率部分。  数据表的第8.3.5节对开关进行了说明。

    谢谢 Tuan