This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:关于 TPS7A11105PDRVR、我们是否有 P2P 替代材料?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS720, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106037/tps7a11-about-tps7a11105pdrvr-do-we-have-p2p-replacement-materials

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件: TPS720TPS7A10

关于 TPS7A11105PDRVR、我们是否有 P2P 替代材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小福

    我们有2个 P2P 设备、但不能满足当前要求。

      TPS7A11 TPS720 TPS7A10
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.35. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 3.3. 4.5. 3.3.
    输入电压(最小值)(V) 0.75 1.1. 0.75
    输出电压(最大值)(V) 3. 1.8 3.
    输出电压(最小值)(V) 0.5. 0.9. 0.5.
    固定输出选项(V) 0.6、0.75、0.8、0.9、1、 1.05、1.1、1.2、1.5、1.8、 1.9、2.5、2.8、3. 0.9、1、1.02、1.05、1.1、 1.15、1.2、1.3、1.32、1.5、 1.7、1.8、2.3 0.6、0.8、1.05、1、1.1、 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8、 3.
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 37. 55 36.
    噪声(uVrms) 93.9. 48 110
    精度(%) 1.5 2. 1.5
    VDO (典型值)(mV) 130 110 70
    Iq (典型值)(mA) 0.0016. 0.038. 0.0016.
    热阻 θJA (°C/W) 77.3 67 169.4.
    最小封装面积(mm2) 0.8814 2.02 0.8814
    封装类型 DSBGA、WSON DSBGA、WSON DSBGA、WSON

    此致、

    Prakash L