This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:使用 LED 驱动器使 COB 闪烁

Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102146/lm3410-q1-blinking-cob-with-led-driver

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410TPS92692TPS92691

我目前正在使用 LM3410-Q 驱动8代 Bridelux COB、17.5V @ 1A 输出。  它用于水下视频灯。

使用刚充电的电池(对于六芯镍氢电池组为8.2V)、它可以正常工作一段时间。  当电池电量耗尽时、它开始闪烁。  起初、我以为是3410过热。  但经过大量测试后、似乎达到了电流限制。  表中显示了2.1安到2.8安之间的电流限制。  我认为我可以、因为 我的设计中的输出电流为1安。  事实证明、数据表上的电流规格是针对 输入电流的。   在表面、它工作正常、但将电路置于外壳中、其运行时间几乎不会延长。  电池电量耗尽时、它开始闪烁。  当然、当电池电量耗尽时、输入电流会上升并达到电流限制。  尽管数据表中未提及该值、但当 LM3410环境温度升高时、电流限制会降低。  因此、随着外壳内的温度升高、电流限制会降低并开始闪烁。  3410不会达到165°C 的热关断温度。  因此、它看起来是一个与温度相关的电流限制。  我的下一步是继续修改散热器。

如果我以0.7安培的输出运行上述设置、则效果很好

那么、我的问题是、TI 是否有更适合我的应用的驱动程序?  输入为7.2 - 8.2V 、输出为17.5 @ 1安培。

此致、

Roger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    数据表中的电流限制表示为开关电流、即内部 FET 上的电流。  数据表还在图6中显示、FET 的 Rdson 随温度的升高而增加。  随着输入电压下降、输入开关电流必须增加以适应这种情况。  简而言之、这是您的问题。  我们没有任何内部开关器件可支持您在此处提出的要求。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  您是否有任何使用更适合1A 输出电流的外部开关的器件。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢你的答复。 工程师很快就会回答这个问题。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您可以查看 TPS92691或 TPS92692。

    谢谢 Tuan