This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:PSE MOSFET 保护

Guru**** 2578765 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00290, PMP20588, TIDA-01411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105820/csd19538q3a-pse-mosfet-protection

器件型号:CSD19538Q3A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00290PMP20588TIDA-01411

尊敬的所有人:

在如何保护 PSE MOSFET 方面、TI 提供了一些不同的设计、建议使用哪种设计?

1)无保护、例如  :PMP20588、 TPS23861EVM-613 (TIDA-00290)、 SLVUB84B

2) 2)使用肖特基二极管提供保护、例如 : slva233a (STPS1H100)、  TIDA-01411 (10MQ100NTRPBF)

3) 3) 使用 TVS 二极管提供保护、例如 : TIDA-01411 (CD143A-SR70)

4) 4)使用标准二极管进行保护、例如 : slva233a (STTH102)

如何选择二极管进行保护?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的查询。 FET 的保护取决于应用和要求。 请记住、您必须避免漏源极(BVDSS 或雪崩击穿)和栅源极(绝对最大 VGS)产生过压应力。 TI 对我们的 FET 进行单脉冲雪崩补偿、但应避免这种情况。 我们不会对我们的器件进行重复雪崩评级。 我将把这一信息传递给我们的 PoE 应用团队、以获取他们的意见。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查看此 应用手册 以了解浪涌保护。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我们多次恢复文档、文档中没有书面指导原则、或者我是否遗漏了什么?

     原理图  TIDA-01411 (10MQ100NTRPBF)中只有一个肖特基二极管、在询问 PSE MOSFET 选择保护的逻辑是什么之前、我看到了这一点?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请参阅  TIDA-01411、设计指南中有一节介绍了如何选择保护组件。  我们需要多个保护组件来在浪涌期间保护 PSE 端口。 谢谢。  

    此致、

    一分钱