This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745无法在超低负载10mA 下进行调节

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106065/tps62745-tps62745-failed-to-regulate-at-super-low-load-10ma

器件型号:TPS62745

大家好、

我使用的是 TPS62745 稳压 器、输入~ 8.7V、输出电压设置为3.3V。 输出在没有负载的情况下开始时进行调节、然而 当10mA 负载连接到输出电压降至0.V 时、较低负载时的调节似乎会失败、我能不能有一些帮助来了解这种情况的发生原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    您能否向我们发送原理图和布局文件?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复。

    你给我发邮件了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    nancy_zhang@ti.com。 

    谢谢、

    Nancy